- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
NetLogic を編集する
外部コードエディターを使用して NetLogic コードを変更します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
- NetLogic を編集するには
- [プロジェクトビュー]で、NetLogic オブジェクトをダブルクリックします。デフォルトの外部コード エディターが開きます。ヒント: Rockwell Automation は、デフォルトのコードエディターとしてVisual Studio®2022 またはVisual Studio Codeを使用することをお勧めします。一部の開発支援機能は、別のコードエディターを使用すると使用できない場合があります。
- 外部コードエディターで、NetLogic コードを編集し、ファイルを保存します。ヒント:カスタムメソッドを公開するには、次のような宣言を追加します。[ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
ご質問やご意見