外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成する

外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成する

外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成し、そのコードを外部コード エディターで編集します。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. 外部 OPC UA クライアントから呼び出し可能な OPC UA メソッドを作成するには
  2. オブジェクトタイプを作成します。「オブジェクトタイプを作成する」を参照してください。
  3. ペインで、オブジェクトタイプを右クリックし、 
    [カスタム動作の追加]
    を選択します。
  4. オブジェクトタイプを右クリックし、
    [.NET コード エディターで編集 (外部)]
    を選択します。
    外部コード エディターが開きます。次のコードが NetLogic に追加されます。
    [CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
コード エディターで、メソッドを開発します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal