FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイする
Rockwell Automation
ターゲットデバイスでは、デプロイ時に自動的に FactoryTalk Optix アプリケーション
が実行されます。アップデートサービスがインストールされていないデバイス、または ランタイムアプリケーションを手動で転送しているデバイスでは、デバイス上でアプリケーションを手動で起動するか、自動起動するようにアプリケーションを構成する必要があります。ローカル デバイスまたはリモート デバイスにデプロイする場合は
FactoryTalk Optix Studio デスクトップ エディター
を使用します。リモート デバイスにのみデプロイする場合は FactoryTalk Optix Studio Web エディター
を使用します。FactoryTalk Optix Studio
をリモート デバイスにデプロイする場合は FactoryTalk Remote Access
を使用します。
重要:
FactoryTalk Optix アプリケーション
がすでにターゲットデバイスで実行されている場合、別の FactoryTalk Optix アプリケーション
をデプロイすると、もう一方のアプリケーションが停止し、削除されます。前提条件
- (オプション)FactoryTalk Optixを実行するモードのプレゼンテーションエンジンを構成します。「プレゼンテーションエンジンを構成する」を参照してください。
- ターゲットデバイスでFactoryTalk Optix アプリケーション更新サービスが実行されていることを確認します。重要: アプリケーションとして実行するときにFactoryTalk Optix アプリケーション更新サービスを正しく動作させるには、TCP ポート 49100 にアクセス可能であることと有効なユーザー名と構成されたパスワードが必要です。
- ターゲットデバイスに有効なライセンスがあることを確認します。重要: ターゲットデバイスにライセンスがない場合、FactoryTalk Optix アプリケーションはデモ モードで実行され、2 時間が経過すると自動的に停止します。
- デバイスを構成します。重要: ローカル デバイスまたはリモート デバイスを構成します。ローカル デバイスを構成するには、「ターゲットデバイスを管理する」を参照してください。リモート デバイスを構成するには、FactoryTalk®Hub™を開いてFactoryTalk Remote Accessにアクセスします。FactoryTalk Remote Access オンラインヘルプで、[ドメインビュー]を参照し、[デバイスを追加する]までスクロールします。また、リモート デバイスにFactoryTalk Remote AccessRuntime クライアントがインストールされ、構成されている必要があります。FactoryTalk Remote Access オンラインヘルプで、[クライアント構成]を参照してください。
- FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイするには
- 構成済みのデバイスを選択します。詳細については、「ターゲットデバイスを選択うる」を参照してください。
- リモート デバイスを選択した場合は、まずそのデバイスへの VPN 接続を確立する必要があります。または[VPN]のリモートデスクトップ接続を選択します。[リモートデスクトップ]
- を選択します。[実行]
- ターゲットデバイスのユーザーパスワードを入力し、[OK]を選択します。
- ターゲット デバイスからFactoryTalk Optix Studioをデタッチするには、[出力]を閉じます。
- ターゲットデバイスでFactoryTalk Optix アプリケーションを停止するには、を選択します。[停止]ヒント:ランタイムツールをアンインストールすると、次回のログイン時にアプリケーションが自動的に再起動します。ランタイムツールをアンインストールすると更新サービスが削除されるため、アンインストール後にアプリケーションをデプロイすることはできません。
ターゲットデバイス上のアプリケーションが停止します。
注:
FactoryTalk Optix Studio をターゲットデバイスからデタッチするには、
FactoryTalk Optix
の [出力] ペインを閉じます。アプリケーションはターゲットデバイス上で引き続き実行されますが、FactoryTalk Optix
は接続されていないため、メッセージは [出力] ペインに表示されなくなります。デプロイ
ご質問やご意見