プロジェクトのリモート リポジトリを作成する

リモート リポジトリを作成して、プロジェクトでマルチユーザー コラボレーションを有効化します。
  1. サポートされているバージョン制御プロバイダーが提供するツールを使用して、空白のリモート リポジトリを作成します。
    重要: リモート リポジトリには、
    README
    .gitignore
    LICENSE
    ファイルを含むいかなるファイルも含めることはできません。
  2. リポジトリと同じ名前の初期プロジェクトを作成します。「リモート リポジトリからプロジェクトを作成する」を参照してください。
    重要: プロジェクト名とリポジトリ名は、大文字と小文字を含めて一致する必要があります。
    GitLab プロジェクトの場合は、大文字と小文字を含め、
    FactoryTalk Optix
    プロジェクト名、GitLab プロジェクト名、および GitLab プロジェクト スラッグが一致していることを確認してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal