ローカル リポジトリに変更をコミットする

プロジェクトへの変更を保存して、ローカル コンピューターのみに変更を保存します。保存された変更はリポジトリにバックアップされません。変更をコミットして、変更がローカル コンピューターのプロジェクトフォルダーにあるローカル リポジトリにバックアップされるようにします。
  1. [保存してコミット]
    を選択します。  
  2. バージョン制御が構成されておらず、「コミットする前に、FactoryTalk Studio オプションでユーザー名とメールを構成する必要があります」というメッセージが表示される場合:
    1. FactoryTalk Optix Studio
      のタイトル バーで、
      [FactoryTalk Optix Studio オプション]
      を選択します。
    2. [バージョン制御]
      を選択します。
    3. [バージョン制御のユーザー構成]
      [ユーザー名]
      にユーザー名を入力します。
      ヒント:
      [ユーザー名]
      は、プロジェクトの
      [履歴の表示]
      を開いたときに [コミット] の横に表示される名前です。履歴の表示では、ユーザー名の頭文字でコミットを識別することができます。
    4. [ユーザーメール]
      に、メールアドレスを入力します。
    5. [保存]
      を選択します。
  3. [保存してコミット]
    [コミットメッセージ]
    に、コミットする変更の説明を入力します。
  4. [OK]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal