バージョン制御を構成する

バージョン制御は、作成するプロジェクトのバージョン制御に必要です。各プロジェクトは、デフォルトでバージョン制御を使用します。
コンピューターでバージョン制御を既に使用している場合は、
FactoryTalk Optix Studio
でバージョン制御が自動的に構成されます。コンピューターでバージョン制御をまだ使用していない場合は、
FactoryTalk Optix Studio
でバージョン制御を構成します。
  1. タイトル バーで、
    [FactoryTalk Optix Studio オプション]
    を選択します。
  2. [バージョン制御]
    を選択します。
    ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。プロジェクト名とリポジトリ名には、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみを含める必要があります。
  3. [バージョン制御のユーザー構成]
    [ユーザー名]
    にユーザー名を入力します。
    ヒント:
    [ユーザー名]
    は、プロジェクトの
    [履歴の表示]
    を開いたときに [コミット] の横に表示される名前です。履歴の表示では、名前の頭文字を使用したアバターでコミットを識別することもできます。
  4. [ユーザーメール]
    に、メールアドレスを入力します。
  5. [保存]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal