既存のプロジェクトにバージョン制御を追加する

既存のプロジェクトにバージョン制御を追加する

アクティブなバージョン制御がない既存のプロジェクト、またはサポートされているバージョン制御プロバイダーを使用するリモート リポジトリにバージョン制御を追加します。バージョン制御されていないプロジェクトには、変更のコミット、プッシュ、プル、またはバージョン履歴のアイコンは表示されません。バージョン制御プロバイダーが提供するツールを使用して、外部でプロジェクトをバージョン制御できます。
前提条件
  1. 既存のプロジェクトにバージョン制御を追加するには
  2. プロジェクトを開いた状態で、メイン ツールバーで、次の
    [保存]
    ドロップダウン矢印を選択し、
    [名前を付けて保存]
    を選択します。
  3. [プロジェクトに名前を付けて保存]
    で次を入力:
    • [名前]
      。プロジェクトの名前。リモート リポジトリと同じ名前を使用します。
    • [場所]
      。プロジェクトが格納されるフォルダー。
    • [バージョン制御の使用]
      。プロジェクトにバージョン制御を追加する場合に選択します。
      ヒント:
      プロジェクトにすでにバージョン制御があり、
      [バージョン制御の使用]
      が選択されている場合、
      FactoryTalk Optix
      は以前のコミット履歴なしで新規ローカル リポジトリを作成します。
    ヒント: バージョン制御を使用するには、FactoryTalk Optix プロジェクト名とリポジトリ名が一致している必要があります。名前に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみです。
  4. [OK]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal