ユーザーまたはグループにロールを割り当てる
ユーザーおよびグループにロールを割り当てて、権限と特権が割り当てられたロールの階層を作成します。
- メイン ツールバーでを選択して、次に[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページで、次のいずれかを行います。
- [ロール]の下で、グループを[ユーザー]の下のユーザーにドラッグするか、[グループ]の下のグループにドラッグします。また、ユーザーまたはグループをロールにドラッグすることもできます。[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながら、連続する選択または複数の選択を選択してドラッグします。
- 1 つ以上のロールを選択し、[ユーザーまたはグループに割り当てる]を選択し、ユーザーとグループを選択して、[適用]を選択します。
ヒント:は、すでにロールに割り当てられているグループまたはロールの横に表示されます。
[プロジェクトビュー]からロールをユーザーまたはグループに割り当てるには、[プロジェクトビュー]でロールをユーザーまたはグループにドラッグします。
ダッシュボード ページで、ユーザーまたはグループに割り当てられたロールが表示されます。
ご質問やご意見