文字列を翻訳する
文字列を翻訳して、文字列のテキストを異なる言語で表示できるようにします。
ロケールの翻訳が想定されていない場合、ランタイムに表示される文字列は、ユーザーのフォールバック ロケールによって異なります。
- [プロジェクトビュー]で[翻訳]を展開し、ローカライゼーション ライブラリをダブルクリックします。
- [翻訳リファレンスの表示]を選択します。
- 翻訳する文字列の行で[同期済み]を選択します。文字列と同じ名前の新しいキーが翻訳テーブルに表示されます。
- (オプション)[翻訳リファレンス]ページでキーの名前を変更して、翻訳テーブルにキーを追加します。キーの名前を変更しても、以前の名前のキーは削除されません。
- [翻訳テーブルの表示]を選択します。
- キーの翻訳を追加します。
翻訳
文字列
ご質問やご意見