ランタイムに表示される言語
ランタイムに表示される言語は、いくつかの状況によって異なります。
- ユーザーロケール。ランタイムに表示される言語は、ユーザーのロケールの言語です。用語がユーザーのロケールの言語以外の言語に翻訳されると、優先順に言語が検索されます。「セッションとフォールバックのロケールを構成する」を参照してください。
- プレゼンテーションエンジン。プレゼンテーションエンジンは、接続されているユーザーに基づいてユーザーインターフェイスを管理します。デザイン時の前またはランタイムに、プレゼンテーションエンジンでユーザーを構成します。「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
- セッション。新しいセッションのデフォルト言語は、ユーザーのロケール言語です。セッションのロケール言語は、ユーザーのロケール言語とは無関係に変更できます。「オプションを設定する」を参照してください。
ロケール
プレゼンテーションエンジン
セッション
ご質問やご意見