翻訳された文字列を CSV ファイルにエクスポートする

文字列をエクスポートして別のプロジェクトで使用すると、文字列を再作成して翻訳する必要がなくなります。テンプレート ライブラリの事前定義されたスクリプトを使用して、翻訳された文字列を CSV ファイルにエクスポートします。
  1. メイン ツールバーで
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [Scripts]
    を選択します。
  3. [コンポーネント]
    [翻訳インポーターとエクスポーター]
    をプロジェクト ノードまたは
    [翻訳]
    フォルダーにドラッグします。
  4. [テンプレートライブラリ]
    [閉じる]
    を選択します。
  5. [翻訳のインポートとエクスポート]
    を選択した状態で
    [プロパティ]
    [CSVPath]
    で参照して .CSV ファイルを選択します。
  6. [CharacterSeperator]
    で、区切り記号を選択します。
  7. [プロジェクトビュー]
    [翻訳のインポートとエクスポート]
    を右クリックし、
    [ExportTranslations の実行]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal