インターフェイス言語を変更する

デザイン時とランタイムに
FactoryTalk Optix Studio
アプリケーション全体で異なる言語が表示されるようにインターフェイス言語を変更します。
  • インターフェイス言語を変更するには:
    • [プロジェクトビュー]
      でプロジェクトノードを選択し、
      [プロパティ]
      [ローカライズ]
      を展開し、
      [ロケール]
      で言語を選択します。
    • [FactoryTalk Optix Studio オプション]
      を選択し、
      [言語とロケール]
      で言語を選択します。  
    • 関連付けられたロケール言語が異なる別のユーザーにログオンしてもらいます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal