デバイス変数

デバイス変数

グラフィックオブジェクトのプロパティを事前定義された
[デバイス]
変数にバインドして、HMI デバイスのメモリーとストレージの使用状況を表示します。例えば、
[空きメモリー]
変数にバインドすると、HMI デバイスで使用可能な RAM の容量が表示されます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ダイナミックリンク ブラウザの
[デバイス]
カテゴリには、HMI デバイスの日付と時刻に関連する変数が表示されます。
デバイス変数
変数
タイプ
定義
読み取りまたは書き込み
再起動が必要
カタログ番号
String
コントローラから読み取るカタログ番号
読み取り専用
再起動は不要
CPU 周波数
UInt32
CPU がメガヘルツで実行されている周波数
読み取り専用
再起動は不要
CPU 温度
UInt32
CPU の温度 (摂氏)
読み取り専用
再起動は不要
CPU 使用率
UInt32
直近 2 秒間に使用された CPU 処理能力のパーセンテージ
読み取り専用
再起動は不要
イーサネットネットワーク数
UInt32
デバイスでサポートされるイーサネットネットワークの数
読み取り専用
再起動は不要
イーサネットポート数
UInt32
デバイスでサポートされる物理イーサネットポート数
読み取り専用
再起動は不要
ファームウェア公開日
DateTime
デバイスファームウェアの公開日
読み取り専用
再起動は不要
ファームウェアバージョン
String
デバイスファームウェアのバージョン
読み取り専用
再起動は不要
ハードウェア製品コード
UInt32
デバイスのハードウェア製品コード
読み取り専用
再起動は不要
ハードウェア製品タイプ
UInt32
デバイスのハードウェア製品タイプ
読み取り専用
再起動は不要
ハードウェアバージョン
String
デバイスハードウェアのバージョン
読み取り専用
再起動は不要
ハードウェアシリーズ
String
デバイスハードウェアのシリーズ
読み取り専用
再起動は不要
ホスト名
String
ネットワーク上のデバイスの名前
読み取り/書き込み
再起動が必要
アプリケーションの最後の更新時刻
DateTime
アプリケーションがデバイスに最後にデプロイされた日時
読み取り専用
再起動は不要
最後の起動時刻
DateTime
デバイスが最後に起動された日時
読み取り専用
再起動は不要
OS バージョン
String
デバイスオペレーティングシステムのバージョン
読み取り専用
再起動は不要
製品名
String
デバイスの製品名
読み取り専用
再起動は不要
保護モードが有効
Boolean
デバイスへのアプリケーションとファームウェアの更新を無効にします。
読み取り/書き込み
再起動が必要
システムマネージャーのバージョン
String
デバイスのシステムマネージャーのバージョン
読み取り/書き込み
再起動が必要
合計稼働時間
UInt32
デバイスの電源オン時間合計 (時間)
読み取り専用
再起動は不要
空きメモリー
UInt32
HMI デバイスの未使用 RAM メモリー(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
合計メモリー容量
UInt32
HMI デバイスの RAM メモリー合計(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
使用済みメモリー
UInt32
HMI デバイスの使用 RAM メモリー(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
空きストレージ
UInt32
HMI デバイスの未使用不揮発性ストレージ(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
合計ストレージ容量
UInt32
HMI デバイスの不揮発性ストレージ合計(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
使用済みストレージ
UInt32
HMI デバイスの使用不揮発性ストレージ(キロバイト単位)
読み取り専用
再起動は不要
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal