アプリケーション変数

アプリケーション変数

グラフィックオブジェクトのプロパティを事前定義された
[アプリケーション]
変数にバインドして、
FTOptixApplication
を構成します。たとえば、プロパティの可視性にバインドして、コンピュータまたはプロセスの状態に基づいてオブジェクトを点滅させます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ダイナミックリンク ブラウザの
[アプリケーション]
カテゴリには、
FTOptixApplication
に関連する変数が表示されます。
アプリケーション変数
変数
タイプ
定義
読み取りまたは書き込み
再起動が必要
速く点滅
Boolean
1 秒間のセットと 0.5 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。
読み取り専用
再起動は不要
中速点滅
Boolean
2 秒間のセットと 1 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。
読み取り専用
再起動は不要
ゆっくり点滅
Boolean
3 秒間のセットと 1.5 秒間のクリアを交互に繰り返す変数値。
読み取り専用
再起動は不要
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal