アプリケーションを再起動するためのボタンを作成する

アプリケーションを再起動するためのボタンを作成する

ウィジェットからの日時の変更を有効化するには、
FTOptixApplication
を再起動する必要があります。
FTOptixApplication
を再起動するためのボタンを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で 、ボタンを含むフォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [ボタン]
    を選択します。
    [ボタン# (type)]
    [プロジェクトビュー]
    に表示されます。
  2. [ボタン# (type)]
    を選択した状態で、
    [イベント]
    における
    [プロパティ]
    で、
    FTOptixApplication
    を再起動する]
    [MouseClick イベント]
    などのイベントの横にある 
    Add
    [新規メソッドの追加]
    を選択します。
  3. [コアコマンド]
    を展開し、
    [再起動]
    を選択し、
    [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal