セッションノード

{セッション}
エイリアスは、現在のランタイムセッションの
[セッション]
ノードを指します。
FactoryTalk Optix Studio
は、
[セッション]
ノード内のノードとのダイナミックリンクを自動的に作成します。
セッション ノードには、次のものが含まれます。
ノード
説明
グループ
グループを定義して、プロジェクト内で使用できます。各グループには値が表示されます。
  • 0
    。現在のユーザーはグループのメンバーです。
  • 1
    。現在のユーザーはグループのメンバーではありません。
MeasurementUnits
利用可能な数量のリスト。各数量には、ロケールに基づくプロパティがあります。
  • [説明]
    。測定単位の説明 (摂氏など)。
  • [DisplayName]
    。測定単位の記号 (°C など)。
  • [UnitId]
    。OPC UA に従った測定単位 ID。
ロケール
セッションロケール ID の配列。このノードは、ユーザーインターフェイスがサポートするすべてのロケールを指定します。
ユーザー
ユーザーのプロパティ:
  • [LocaleIds]
    。ユーザーロケールの ID。
    • [ドメイン]
      。現在のユーザーの AD ドメイン。
ロール
ロールを定義して、プロジェクト内で使用できます。各ロールには値が次のように表示されます。
  • 0
    。現在のユーザーはロールのメンバーです。
  • 1
    。現在のユーザーはロールのメンバーではありません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal