測定単位

現在のセッションのロケールの測定システムでデータを表示します。
測定単位の種類:
  • 国際単位系
  • 米国慣用単位
  • 帝国単位
ユーザーごと、またはセッションごとに特に指定されていない場合、測定システムはロケールの国に基づきます。
[セッション]
および
[ユーザー]
オブジェクト UI は、測定システムと言語を関連付けます。たとえば、it-US と入力すると、テキストはイタリア語で表示されますが、データは米国の測定単位で表示されます。測定システムの標準ではない測定単位でデータを表示したり、カスタマイズした測定単位を作成することができます。
ヒント:
[測定システム マップ]
エディターを使用して、さまざまな測定システムの測定単位を表示します。エディターを開くには、プロジェクト ルートを選択し、
[測定システムのマップ]
プロパティで
Editor
を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal