アイドルタイムアウト構成

FactoryTalk Optix
でユーザー アクティビティがない場合にタイムアウトを構成します。タイムアウトは、任意のカスタム イベントをトリガーできます。
ヒント: タイムアウトを構成するには、アプリケーションにインタラクティブ グラフィックオブジェクトが必要です。ランタイムの非アクティブな状態には、カーソルの移動、キーボード操作、ユーザー操作の欠如が含まれます。アイドルタイムアウトは、特定のページまたはセッション全体に対して構成できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal