レポートにスタイルシートを適用する

[スタイルシート]
プロパティを使用して、選択したスタイルのインスタンスを指定し、レポートに適用します。
レポートの測定ユニットは、
FactoryTalk Optix Studio
のオプションで指定します。「オプションを設定する」を参照してください。プロジェクトに対して選択した言語によって、デフォルトの測定ユニットが決まります。たとえば、言語オプションを
[en-US]
に設定すると、
FactoryTalk Optix Studio
はレポートのデフォルトの測定ユニットとしてインチを使用します。
  1. [プロジェクト
    ビュー]
    で、
    [レポート#]
    オブジェクトを選択します。
  2. [プロパティ]
    [スタイルシート]
    で、ドロップダウン矢印を選択してスタイルシートを選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal