レシピエディタのカスタマイズ
既定のレシピエディタを使用する代わりに、カスタムレシピ管理インターフェースを設計できます。
ヒント:
既定のレシピエディタから再利用されたオブジェクトに基づいて、カスタムレシピ管理インターフェースを開発できます。詳細については、「デフォルトのレシピエディタからオブジェクトを再利用する」を参照してください。
材料のグラフィカルオブジェクトとスクリプト
重要:
カスタムレシピ管理ソリューションを構築する際には、これらの NetLogic スクリプトのオブジェクトを含める必要があります。
項目 | 機能 | 使用 |
---|---|---|
[レシピエディタ] オブジェクト |
| プロパティ ペインの[レシピスキーマ] プロパティで、レシピスキーマを選択します。 |
[RecipesEditorUISetup] NetLogic | 選択したレシピスキーマの材料ごとに、次のオブジェクトセットを作成します。
| グラフィカルオブジェクトを作成するには、 [レシピエディタ] または [RecipesEditorUISetup] を右クリックし、[セットアップの実行] を選択します。 |
保存されたレシピの選択
項目 | 関数 |
---|---|
[RecipesComboBox] オブジェクト |
|
[RecipesComboBox] の中の、[RecipesEditorComboBoxLogic] NetLogic |
|
レシピ管理
注:
次のボタン オブジェクトは、レシピスキーマ オブジェクトのそれぞれのメソッドを呼び出します。
項目 | 関数 |
---|---|
[SaveButton] オブジェクト | [RecipesComboBox] で書き込んだ、または選択したレシピをデータベースに保存または更新します |
[SaveButton] の中の、[RecipesEditorSaveButtonLogic] NetLogic | |
[DeleteRecipeButton] オブジェクト | [RecipesComboBox] を使用して、選択したレシピをデータベースから削除します |
[LoadButton] オブジェクト | コントローラから FTOptixApplication へ、選択されたレシピを [RecipesComboBox] を使用して読み込みます |
[ApplyButton] オブジェクト | [RecipesComboBox] を使用して、選択したレシピをコントローラに適用します |
通知なし
オブジェクト | 関数 |
---|---|
[OutputMessage] オブジェクト | ユーザーがレシピを保存、削除、ロード、または適用すると、出力メッセージが 5 秒間表示されます。
ヒント:
メッセージの保持期間を変更するには、
[RecipesEditorOutputMessageLogic] NetLogic スクリプトをダブルクリックし、ミリ秒単位の値を変更します。 |
[RecipesEditorOutputMessageLogic] NetLogic |
ご質問やご意見