レシピスキーマを構成する
ウィザードでレシピスキーマを構成します。
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで、[レシピの構成]を選択します。
- 既存のレシピを選択するか、新規レシピに名前を割り当てます。
- 新規レシピを作成するには:
- [新規レシピ]を選択します。
- [名前]を編集します。
- [ターゲットノード]を完成させます。ターゲットノードは、レシピスキーマの材料を定義します。ターゲットノードは、目的の変数を含む任意のプロジェクト ノードにすることができます。たとえば、ターゲットノードは以下のようになります。
- [モデル]フォルダー
- [モデル]フォルダー内のオブジェクト
- 1 つ以上のコントローラからの変数を含むノード
ヒント: 複雑なプロジェクトで、複数のノードに含まれる変数をレシピスキーマの材料として定義するには、[モデル]フォルダーに専用のオブジェクトを作成し、その中に変数を追加します。次に、変数と材料の間にダイナミックリンクを作成します。オブジェクトがターゲットノードとして選択されている場合、オブジェクトで参照されている変数のみが表示されるため、レシピスキーマの材料の選択は直感的です。 - [次へ]を選択します。
- 既存のレシピを編集するには:
- 既存のレシピを選択します。
- レシピのプロパティを編集します。
- 既存のレシピを複製するには:ヒント: 既存のレシピを複製すると、既存のレシピに基づいて新規レシピをすばやく作成できます。
- 使用可能なレシピを右クリックし、[複製]を選択します。
- 必要に応じて、レシピのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 既存のデータベースを選択するか、新規データベースを構成します。
- 既存のデータベースを使用するには:
- 既存のデータベースを選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- データベースを作成するには:
- [新規データベース]を選択します。
- 必要に応じて、[名前]フィールドと[タイプ]フィールドを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 使用可能なデータベースを複製するには:ヒント: 既存のデータベースを複製すると、既存のデータベース上にデータベース ベースをすばやく作成できます。
- 使用可能なデータベースを右クリックし、[複製]を選択します。
- 必要に応じて、データベースのプロパティを編集します。
- [次へ]を選択します。
- 使用するレシピパラメーターを選択します。ヒント: 他の変数に入れ子の変数 (パラメータ) を表示または非表示にするには、[入れ子になっている変数]切り替えを使用します。[検索]フィールドを使用すると、選択するパラメータをすばやく見つけることができます。
- [次へ]を選択します。
- 設定を確認します。
- [終了]を選択します。
ご質問やご意見