レシピ

レシピは、システム内の材料のリストです。
FactoryTalk Optix
では、レシピスキーマを構成して、製造システムのレシピを作成するための一連の材料を定義します。レシピスキーマを複製、編集、削除することができます。
ランタイムにレシピを表示し管理するには、レシピエディタを作成します。レシピエディタには、ランタイムのレシピ表示と管理に必要なグラフィックオブジェクトと NetLogix が含まれます。レシピエディタを使用して、保存されているレシピの材料と値の表示、レシピの作成または編集、データベースへのレシピの保存を行います。
FactoryTalk Optix アプリケーション
からコントローラにレシピを読み込んだり、コントローラから
FactoryTalk Optix アプリケーション
にレシピを読み込むことができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal