プロジェクトをアップグレードする
以前のバージョンの
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたプロジェクトは、プロジェクトをアップグレードすることで、それ以降のバージョンで開くことができます。アップグレード中に、FactoryTalk Optix Studio
はプロジェクトの元のバージョンのバックアップ コピーを作成します。
重要:
アップグレード後、プロジェクトは以前のバージョンの
FactoryTalk Optix Studio
で開くことができなくなります。誤ってアップグレードされたプロジェクトを復元するには、「プロジェクトを復元する」を参照してください。- 以前のバージョンのFactoryTalk Optix Studioで作成されたプロジェクトを開きます。使用中のモジュールのアップグレードを要求するメッセージが表示されます。
- [アップグレード]を選択します。アップグレード プロセスの詳細なレポートが表示されます。
- レポートを確認した後、[続行]を選択して、プロジェクトをアップグレードする必要があることを確認します。
FactoryTalk Optix Studio
によってプロジェクトがアップグレードされ、開きます。アップグレード
バージョン
ご質問やご意見