プロジェクトを保存する

プロジェクトを保存して、コンテンツを保存します。プロジェクトをローカル、バージョン制御リポジトリ、ネットワーク ドライブ、またはリムーバブル ドライブに格納します。
  • 次の 3 つの方法のいずれかを使用してプロジェクトを保存します。
  • ツールバーから
    [保存]
    を選択します。
    プロジェクトは、プロジェクトを開いたのとき同じ場所にプロジェクトとして保存されます。
  • ツールバーから
    [保存]
    の後に下矢印を選択し、
    [名前を付けて保存]
    を選択し、
    [プロジェクトに名前を付けて保存]
    で、プロジェクトを保存します。
    1. [名前]
      。新しい名前を入力します。
    2. [場所]
      。プロジェクトを保存する場所を入力します。
    3. (オプション)
      [バージョン制御の使用]
      。加えられた変更を追跡し、プロジェクトを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
      ヒント: バージョン制御を使用するには、保存する名前とリポジトリ名が一致している必要があります。名前に使用できるのは、英数字、数字、ピリオド、ダッシュ、およびアンダースコアのみです。
    4. (オプション)
      [秘密の暗号化]
      。プロジェクトの機密データを暗号化する場合に選択します。
    5. [OK]
      を選択します。
  • ツールバーから
    [保存]
    [保存してコミット]
    を選択します。
    プロジェクトが保存され、ローカルのバージョン制御リポジトリにコミットされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal