検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
変数から測定単位を削除する
変数の測定単位を削除すると、その変数の値がその測定単位に表示されなくなります。
[プロジェクトビュー]
で、変数を選択します。
[プロパティ]
で、変数の値の測定ユニットを選択します。
<なし>
を選択し、
[選択]
を選択します。
測定単位が変数から削除されます。
変数
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal