配列エディター

配列エディターを使用して、配列変数の値を修正します。
配列エディター
配列エディターの項目
項目
名前
説明
1
Add
追加
制約のない配列にセルを追加します。
2
[削除]
制約のない配列からセルを削除します。
3
配列セル列
配列セルを一覧表示します。
4
配列値列
編集可能な配列のセル値を一覧表示します。
ヒント:
配列に色がリストされている場合は、色プレビューを選択して色セレクターを開くことができます。
セル値にダイナミックリンクを作成し、親配列インデックスを動的にすることができます。詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
5
[適用]
ボタン
配列値に変更を適用し、エディターを閉じます。
6
[キャンセル]
ボタン
配列値への変更をキャンセルし、エディターを閉じます。
7
[タブで開く]
ボタン
中央のペインで配列エディターを開きます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal