ノードを検索する
[プロジェクトビュー]
で [検索]
を使用すると、ツリー構造内のプロジェクト ノードを検索およびフィルタリングできます。- [プロジェクトビュー]で、次のいずれかの操作を行います。
- [プロジェクト] ノードを検索するには、[検索]に検索クエリを入力します。
- 検索クエリを消去するには、[検索]でを選択します。
- プロジェクト ノードをタイプで絞り込むには、[検索]でを選択し、クエリに含めるノード タイプを選択または消去します。
- すべてのフィルタをクリアするには[検索]でを選択し、[すべてのフィルタをクリア]を選択します。
n:を入力して、Node_ID[NodeID]を使用してプロジェクト ノードを検索できます例:n: 85/00000000000123456ヒント: また、検索クエリとして「/」の後に数値文字列だけを入力することもできます。文字列はプロジェクト ノードごとに一意です。例:n: 00000000000123456検索のトリガーを発動するには、少なくとも 4 文字の NodeID が必要です。また、[名前空間]のみ、たとえばn: 8/やn: 123/のように、長さを指定せずに検索することもできますが、この場合、検索に時間がかかることがあります。
検索
ご質問やご意見