ノードをナビゲートする
[プロジェクトビュー]
でプロジェクト コンテンツをナビゲートします。- 必要に応じて以下の操作を行います。
- [プロジェクトビュー]で任意のノードを選択し、検索するノードの名前の入力を開始します。一致するノートが選択されます。ヒント: ノードは、現在選択されているノードから下方向に検索されます。一致するノードがない場合、検索は最初のノードから現在選択されているノードまで続行されます。
- [を押して、選択したノードを展開します。Right arrow]
- [を押して、選択したノードを折りたたみます。Left arrow]
- [を押して下のノードを選択します。Down arrow]
- [を押して、上のノードを選択します。Up arrow]
- を選択して、以前に選択したノードを選択します。[戻る]
- を選択して、最新のノードを選択します。[進む]
- ルートプロジェクトノードを右クリックし、[すべて折りたたみ]を選択してすべてのノードを折りたたみ、ナビゲーションを容易にします。
- [プロジェクトビュー]を 2 つのエリアに分割し、別々にスクロールできるようにします。[プロジェクトビューの分割]を選択してビューを分割します。もう一度[プロジェクトビューの分割]を選択して、ビューの分割を削除します。
ナビゲーション
ご質問やご意見