ノードにパスをコピーする
パスを 1 つのノードにコピーするか、パスを複数のノードにコピーします。
- パスを 1 つのノードにコピーするには、次の手順を実行します。
- [プロジェクトビュー]で、ノードを右クリックします。
- [ノードへのパスのコピー]を選択します。
- 複数のノードへのパスのコピー:
- [プロジェクトビュー]で、キーボードの[キーを押しながら、複数のノードを選択します。Ctrl]
- 選択した任意のノードを右クリックし、[ノードへのパスのコピー]を選択します
ノードへのパスは、システムクリップボードにコピーされます。
ご質問やご意見