OPC UA サーバー
OPC UA サーバーを使用して、ランタイムにプロジェクト ノードを発行します。1 つのプロジェクトには、単一の OPC UA サーバーを含めることができます。
操作
OPC UA サーバーにより、OPC UA クライアントは次の操作を実行できます。
- サーバーからの読み取りまたはイベントのリッスン
- サーバーへの書き込みまたはメソッドの呼び出し
OPC UA サーバーは、デフォルトですべてのプロジェクト ノードを公開します。割り当てられたユーザーに公開するノードを選択できます。
エンドポイント URL
定義済みのエンドポイント URL:
opc.tcp://localhost:59100
エンドポイントの URL は、次の要素で構成されます。
- 通信プロトコル:opc.tcp
- 以下のいずれかのモードで表されるネットワークアドレス:
- localhost
- ローカル アドレスを表すキーワード。
- Hostname
- サーバーがホストされているネットワーク デバイスの名前。
- IP address
- サーバーがホストされているネットワーク デバイスの IP アドレス。
- OPC UA サーバーのポート:port_number
サーバー
ご質問やご意見