最低セキュリティポリシー
OPC UA には、クライアントとサーバーのセキュリティポリシーが必要です。各ポリシーは、クライアントとサーバーのメッセージ交換を安全に保護するための一連のアルゴリズムとキーの長さを定義します。
利用可能なセキュリティポリシー
セキュリティポリシーを選択できます。
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- Noneヒント: このオプションは、メッセージの署名または暗号化が実行されない場合にのみ有効です。「最低メッセージセキュリティモード」を参照してください。
OPC UA 証明書の仕様
OPC UA 標準でサポートされているポリシーは定期的に更新されます。一部の非推奨のポリシー (
Basic128Rsa15
または Basic256
など) は、後方互換性のためにのみサポートされています。サーバーがクライアントに対して必要とする最低セキュリティポリシーは、OPC UA サーバー オブジェクトのプロパティで設定されます。
セキュリティポリシーの詳細については、OPC UA の仕様を参照してください。
セキュリティ
セキュリティポリシー
ご質問やご意見