OPC UA コンパニオン仕様

デフォルトでは、
FactoryTalk Optix Studio
は選択された
OPC UA コンパニオン仕様
に限定的なサポートを提供します。

サポートされている
コンパニオン仕様

デフォルトでは、以下の
コンパニオン仕様
FactoryTalk Optix Studio
で使用することができます。
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
さらに
コンパニオン仕様
をサポートするには、これらをプロジェクトにインポートします。インポートされた
コンパニオン仕様
が OPC UA 要件に準拠していない場合、
FactoryTalk Optix Studio
は警告を表示します。
[タイプビュー]
には
コンパニオン仕様
ノードの
[コンパニオン仕様]
フォルダー内で利用可能なノードが表示されます。

制限

制限
説明
オプションのオブジェクトインスタンス宣言は作成されません
たとえば、
WSMachineType
Weihenstephan
仕様のオブジェクトです。これには、作成されないオプションのオブジェクトインスタンス宣言(
Counters
) が含まれています。
EU 変数は、異なる親によって共有されている場合に複製されます
ベンダーが工学単位変数を宣言し、複数のノードから参照する場合、工学単位を参照するノードごとに工学単位変数が複製されます。
親ノードは 1 つだけ表示されます
Aggregates リファレンス、Organizes リファレンス、または継承されたリファレンスを持つ複数のノードによって参照されるノードを持つ情報モデルをインポートする場合は、1 つのノードのみをインポートします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal