ネットワーク設定を指定する

ネットワーク設定ウィジェットを使って、DHCP クライアントを有効化し、デバイスのネットワークの IP アドレス、マスク、ゲートウェイ、および DNS 設定を指定します。
  1. デバイスで、ネットワーク設定ウィジェットの画面を開きます。
    スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、
    [設定]
    を選択し、
    [ネットワーク]
    を選択します。
  2. デバイス用に構成するネットワーク設定を選択します。
    • [LAN]
      。1 ポートのコンパクト デバイス、または 2 ポートの標準デバイスのネットワーク設定。
    • [WAN]
      。2 つのポートを持つ標準デバイスのネットワーク設定。
  3. [DHCP クライアントを有効にする]
    を選択して、IP、マスク、ゲートウェイ、および DNS アドレスを自動的に割り当て、設定を読み取り専用にするか、
    [DHCP クライアントを有効にする]
    を選択してネットワーク設定を手動で入力します。
    • [IP アドレス]
      。ターゲット デバイスの IP アドレス。
    • [マスク]
      。このアドレスは、サーバー マスクと同一である必要があります。
    • [デフォルトゲートウェイ]
      。デフォルト ネットワーク ゲートウェイの IP アドレス。
    • [DNS 1]
      。ネットワークのプライマリー DNS アドレス。
    • [DNS 2]
      。ネットワークのセカンダリー DNS アドレス。
    ネットワーク設定を変更するには、デバイスを再起動する必要があります。
  4. 手動で変更した場合は、
    [適用]
    を選択します。
  5. [再起動]
    を選択します。
    FTRA ウィジェットを使用してデバイスを再接続する必要があります。参照 リモートアクセスに接続する
    デバイスが切断されました
    と表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal