FactoryTalk Optix アプリケーションが実行されているデバイスを構成する

デバイス設定ウィジェットを使用して、デバイスを構成し、デバイスの製品診断情報を表示します。
  1. デバイスで、デバイス設定ウィジェットの画面を開きます。
    スタートページの
    OptixPanel
    テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、
    [設定]
    を選択し、
    [デバイス]
    を選択します。
  2. [構成]
    を選択して、以下を指定します。
    • [アプリケーションとファームウェアの更新を無効にします]
      。更新を無効化する場合はオンにし、リモートデバイスへの更新を許可する場合は消去します。アプリケーションとファームウェアの更新を無効にした後にデバイスを再起動するには、
      [再起動]
      を選択する必要があります。
    • [デバイス名]
      。デバイスの名前を変更します。デバイス名を変更した後にデバイスを再起動するには、
      [再起動]
      を選択する必要があります。
    • [アプリケーション名]
      。リモート デバイスにデプロイされた
      FactoryTalk Remote Access
      の名前。
      [アプリケーション名]
      は読み取り専用です。
  3. デバイスの読み取り専用情報を表示するには、
    [製品情報]
    を選択します。
    • [製品名]
      。デバイスの名前。
    • [カタログ#]
      。デバイスのカタログ番号。
    • [OptixPanels ファームウェア]
      。デバイスにインストールされているファームウェアのバージョン番号。
    • [OS]
      。インストールされているオペレーティングシステムのバージョン番号。
    • [システムマネージャー]
      。インストールされているシステムマネージャーのバージョン番号。
    • [FT Optix Studio]
      。デバイス上で実行されているアプリケーションの作成に使用される
      FactoryTalk Optix Studio
      のバージョン。
  4. [診断]
    を選択して、デバイスの読み取り専用情報を表示します。
    • [CPU 使用率]
      。デバイスの CPU 使用率。
    • [CPU 温度]
      。デバイスの温度。
    • [ユーザー メモリー]
      。使用されている RAM の容量。
    • [空きメモリー]
      。使用可能な RAM の容量。
    • [最後の再起動]
      。デバイスが最後に再起動された日時。
    • [使用済みストレージ]
      。使用されているディスク メモリーの容量。
    • [空きストレージ]
      。使用可能なディスク メモリーの容量。
    • [最後のデプロイ]
      FactoryTalk Remote Access
      が最後にデバイスにデプロイされた日時。
  5. アプリケーションとファームウェアの更新を無効にするか、デバイスの名前を変更した場合は、
    [再起動]
    を選択してデバイスを再起動し、変更をコミットする必要があります。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal