FactoryTalk Remote Access からデバイスへのリモート接続を承認する
パネル モードで、
FactoryTalk Remote Access
アプリケーションで [リモートアクセスの承認]
が有効になっている場合、デバイスにリモート接続しようとしている FactoryTalk Remote Access
ユーザーからリクエストを受け取ることがあります。その後、リモート デバイスへの接続要求を承認または拒否する必要があります。- デバイスで、FactoryTalk Remote Accessウィジェットの画面を開きます。スタートページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、[設定]を選択し、[FT Remote Access]を選択します
- ウィジェットの接続には、デバイスで実行されているFT Remote Access Runtime バージョンが表示されます。FT Remote Access ウィジェットの下部に、要求を承認または拒否するメッセージが表示されます。
- FactoryTalk Remote Accessユーザーにリモート デバイスへの接続を許可するには、[はい]を選択して接続を承認するか、[いいえ]を選択して要求を拒否します。
ご質問やご意見