ウィジェットをプロジェクトに追加する

事前構成済みのウィジェットをプロジェクトに追加できます。ウィジェットを使用して、ランタイムに FactoryTalk Optix アプリケーションを構成し、アプリケーションが実行されているデバイスを構成し、デバイスに関する情報を表示します。
注:
OptixPanel
プロジェクトには、デフォルトで
[プロジェクトビュー]
[日付と時刻]
[デバイス]
[ネットワーク]
および
[FT Remote Access]
ウィジェットが含まれています。
  1. メイン ツールバーから、
    [ライブラリ]
    を選択します。
  2. [ライブラリ]
    で、
    [Widgets]
    を選択します。
  3. プロジェクトに追加するウィジェットを選択します。
  4. [コンポーネント]
    で、ウィジェットをプロジェクトに追加する手順を完了します。
  5. ウィジェットが追加されたら、
    [ライブラリ]
    [閉じる]
    を選択します。
ウィジェットが
[プロジェクトビュー]
に表示されます。
ヒント: プロジェクトにすでに存在するノードと同じ名前のノードを含むウィジェットを追加すると、ダイナミックリンクはプロジェクトに存在するノードに再マッピングされます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal