ライブラリのバージョンを表示して復元する

ローカルまたはリモートのライブラリの Git バージョン履歴を表示します。ローカルまたはリモートのライブラリを特定のコミットに復元します。
  1. メイン ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [履歴の表示]
    を選択します。
  3. 重要: 復元されたバージョン後に発生したコミットは永久に削除されます。
    (オプション) ライブラリを以前のバージョンに復元するには、コミットを選択して
    [復元]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal