テンプレートをインポートする

オブジェクト、オブジェクトタイプ、変数をプロジェクトに追加するには、
[プロジェクトビュー]
のノードにテンプレートを配置します。
ヒント: テンプレートがグラフィックオブジェクトの場合は、グラフィック エレメントをライブラリからエディターにドラッグできます。
  1. メイン ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. (オプション)
    [ライブラリ]
    Configure
    を選択し、
    [ライブラリエレメントのパスを保持]
    を選択します。
    ヒント:
    デフォルトでは、依存関係のあるテンプレートをインポートすると、オブジェクトはインポートされたテンプレートの親ノードに作成されます。ライブラリエレメントのパスを保持すると、テンプレートの依存関係を元のノードにインポートできます。
    たとえば、
    [ライブラリエレメントのパスを保持]
    を有効にすると、
    [モデル]
    フォルダーにあるオブジェクトに依存するウィジェットをインポートすると、オブジェクトは
    [モデル]
    フォルダーに再作成されます。
  3. いずれか:
    • テンプレートをライブラリから
      [プロジェクトビュー]
      のノードにドラッグします。
    • グラフィックオブジェクトテンプレートを
      [ライブラリ]
      からエディタまたは
      [プロジェクトビュー]
      にドラッグします。
  4. テンプレートがオブジェクトタイプの場合は、次のいずれかを選択します。
    • [タイプとしてインポート]
      。テンプレートに基づくオブジェクトタイプをプロジェクトに追加します。
    • [インスタンスとしてインポート]
      。テンプレートに基づくオブジェクト インスタンスをプロジェクトに追加します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal