Eclipse Mosquitto ブローカー

プッシュエージェントは、Mosquitto ブローカーとの次の通信モードをサポートしています。
匿名
ブローカーで認証せずにメッセージを送受信します。
認証済
ユーザー名とパスワードで認証されたメッセージを送受信します。
安全
SSL を介して暗号化されたメッセージを送受信します。
ヒント:
ブローカーの構成をニーズに合わせて調整します。通信モードとポートを選択します。
ポート 1883
匿名/認証済み通信に使用されます。
ポート 8883
安全に保護された通信に使用されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal