- プロジェクトの作成
- オブジェクトと変数のリファレンス
- プロジェクトの拡張
- チュートリアル
- グラフィックオブジェクト チュートリアル
配列ラインペンを追加する
配列ラインペンを追加して、2 次元変数の値間の距離を視覚化します。
前提条件
- 配列ラインペンを追加する
- [XYチャート]オブジェクトを選択または作成します。
- [プロパティ]の[ペン]の横にあるを選択して、[配列ラインペン]を選択します。
- [ポイント配列]と 2 次元変数の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- (オプション)ランタイムに配列ラインペンを編集可能にします。
- [編集可能]プロパティを[真]に設定します。
- [ポイント配列]でを選択し、[ダイナミックリンクの変更][詳細]を選択します。
- [複雑なダイナミックリンクエディター]で、リンク方向を
に設定します。
配列ライン
ご質問やご意見