PDF ビューア
ランタイムに PDF ファイルを表示します。
操作
PDF ビューアは、次のいずれかを表示できます。
- プロジェクト ディレクトリに保存されているローカルの PDF ファイル
- リモート サーバーに保存されている PDF ファイルPDF ビューアは、リモート PDF ファイルを表示するために次のプロトコルをサポートしています。
- http
- https
ユース ケース
埋め込まれた PDF を使用して、エンドユーザーが技術文書にすばやくアクセスできるようにします。
ご質問やご意見