プロジェクトでの PowerFlex タグを有効化する

  1. プロジェクトビューで を選択し、[プロパティ] で次の PowerFlex パラメータを設定します。
    • 更新レート
    • IPAddress
    • PFType
  2. PowerFlex モデルを作成するには、 を右クリックし、[GetPowerFlexModel ]メソッドを実行します。
    このモデルは、PowerFlex タイプ、IP アドレス、および更新レートを含む新しいディレクトリで使用できます。たとえば、
    PF755TM_10.76.38.210_10sec
  3. 別の PowerFlex ドライブを追加するには、手順 1 と 2 を繰り返します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal