OMRON Fins ドライバ
Omron FINS ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。
サポートされているコントローラ
このドライバは、OMRON® CJ および CP コントローラ ファミリーをサポートしています。
重要:
このドライバは、CJ2 コントローラ ファミリーでテストされています。
コントローラ タグのインポート
オフラインモードでは、TXT ファイルからのみタグをインポートできます。
重要:
CX-プログラマーから
FactoryTalk Optix Studio
にタグをインポートする前に、記号テーブルを TXT ファイルにコピーします。詳しくは、製品資料を参照してください。
データタイプ
コントローラ データタイプ | FactoryTalk Optix データタイプ | 長さ | |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 ビット | |
CHANNEL | INT16 | 2 バイト | |
COUNTER | INT16 | 2 バイト | |
WORD | UINT16 | 2 バイト | |
DWORD | UINT32 | 4 バイト | |
LWORD | UINT64 | 8 バイト | |
INT | INT16 | 2 バイト | |
DINT | INT32 | 2 バイト | |
UINT | UINT16 | 2 バイト | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 バイト | |
UDINT | UINT32 | 4 バイト | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 バイト | |
LINT | INT64 | 4 バイト | |
ULINT | UINT64 | 8 バイト | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 バイト | |
REAL | FLOAT | 4 バイト | |
LREAL | DOUBLE | 8 バイト | |
TIMER | INT16 | 2 バイト | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
コントローラのメモリーエリア | FactoryTalk Optix メモリーエリア | メモ |
---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | データメモリー | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | 現在のバンクのメモリー位置 x をアドレス指定します。 |
Ex_y | EM area | バンク x のメモリー位置 y をアドレス指定します。 |
IR | サポートされていません | |
DR | サポートされていません | |
TK | サポートされていません |
Omron FINS
Omron FINS ドライバ
ご質問やご意見