アクティブなアラームを表示する
グラフィックオブジェクトの
[アクティブ]
プロパティを構成して、ランタイムにアラームが表示されるようにします。グラフィックオブジェクトの [アクティブ]
変数をアラームの アクティブ
変数にダイナミックにリンクします。ランタイムにアラームがアクティブになると、グラフィック エレメントの外観が変わります。[アクティブ]
変数は、スクリプトや NetLogic を必要としません。たとえば、デジタルアラームを作成してから、LED などのグラフィック エレメントの [アクティブ]
プロパティをデジタルアラームまたはその他のアラームの [アクティブ]
変数にバインドできます。LED は、アラームが構成された制限値または状態に達すると、ランタイムに点灯します。前提条件
- ウィンドウに LED グラフィックオブジェクトを追加する
- アラームを作成し、構成する
- アクティブなアラームを表示するには
- [プロジェクトビュー]で、LED を含むウィンドウを開き、LED を選択します。
- LED の[プロパティ]の[アクティブ]で、を選択します。[ダイナミックリンクの変更]
- [ダイナミックリンクエディター]で、[アラーム]フォルダーを展開し、アラームを展開します。
- アラームの[アクティブ]変数を選択します。排他および非排他アラーム タイプの場合、特定のアラーム状態 (上上限、上限、下限、または下下限) へのダイナミックリンクを作成できます。
- [選択]を選択します。
アラームがアクティブになると、LED が
[プロパティ]
に示されている色で点灯します。LED のデフォルトの色は赤です。アクティブ
アラーム状態
ダイナミックリンク
上限
上上限
上上限
下限
下下限
下下限
表示
ご質問やご意見