アラーム マネージャ

[アラーム マネージャ]
ウィジェットには、システムで構成されているすべてのアラームとその現在の状態が一覧表示されます。これを使用して、HMI デバイスのアラームをモニターし、操作します。

概要

アラームテーブルには、アラームテーブルが表示できるデータを表すサンプルデータが含まれます。サンプルデータは、平均長のデータをアラームテーブルのデフォルト列に挿入します。サンプルデータは、アラームテーブルを構成するために表示されます。
アラーム マネージャはすべてのアラームを表示し、各アラームの詳細を取得できます。アラーム概要では、フィルタに応じて、アクティブなアラームと未承認のアラームのみが表示されます。
デフォルトのアラーム マネージャ リストは、アラームの
名前
で並べ替えられます。
アラーム概要には、オペレーターの操作が必要な現在のアラームが表示されます。アラーム マネージャは、すべてのアラーム (現在アラーム状態になっていないアラームも含む) を表示するため、アラーム概要に表示されなくなったアラームの延期解除、抑制解除、または再度有効化する場合に特に便利です。
アラーム マネージャを使用して次の操作を行います。
  • アラームを無効化する。
  • アラームを有効化する。
  • アラームを選択する。
  • 個別のアラーム条件を延期する。
  • アラーム全体を延期する (すべての条件)。
  • アラームを並べ替えて絞り込む。
  • アラームを表示する。
  • アラーム条件の詳細を表示する。
  • アラーム品質を表示する。
  • アラーム条件の延期を解除する。
  • アラームの延期を解除する。
  • 抑制
  • 抑制解除
  • アラームカウントのリセット。
[アラーム マネージャ]
ウィジェットには、次の情報列が表示されます。
アラーム マネージャ表の列
説明
ステータス
アラームステータス。次の値を使用できます。
  • 通常
  • アラーム中、承認済み、確定済み
  • アラーム中、承認済み、未確定
  • アラーム中、未承認、未確定
確定済み
アラームが確定済みか未確定か指定する
禁止状態
アラームを禁止するアラームに適用される値。1 つのアラームに複数の禁止状態がある場合、最も高い禁止状態のアイコンが表に表示されます。アイコンが表示されない場合、アラームは品質が高く、無効化、抑制、延期されていません。
時間延期期間
延期時間の経過が表示されます。
有効期限
アラームの期限が切れた時間が表示されます。
名前
アラーム イベントを生成したアラーム オブジェクトの名前。
ソース変数
イベントによってモニターされる変数。
[プロパティ]
では、表示するアラーム概要表の列を選択したり、特定のボタンを無効または非表示にしたりできます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal