サイドメニューを作成する
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- (オプション) 必要に応じて矩形のサイズを調整します。
- (オプション) それに応じて図形の名前を変更します。
- [プロパティ]内:
- [塗りつぶしの色]を設定します。
- [左余白]を「-140」に設定します。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
ご質問やご意見