検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
ローカライゼーション辞書を編集する
ポーランド語 (pl-PL) ロケールを追加し、文字列をローカライズします。
[プロジェクトビュー]
で、
[翻訳]
フォルダーを展開します。
[ローカライゼーション辞書1]
をダブルクリックします。
pl-PL ロケールを追加します。「
ローカライゼーション辞書にロケール言語を追加する
」を参照してください。
文字列をローカライズします。「
文字列を翻訳する
」を参照してください。
ロケールを切り替えるためのインターフェイスを開発する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal