時計を表示または非表示にするチェックボックスを作成する

時計を表示または非表示にするユーザー固有の変数と動的にリンクされたチェックボックスを作成します。
  1. チェックボックスの作成:
    1. [プロジェクトビュー]
      [MainWindow (type)]
      を右クリックし
      [新規]
      [ベースコントロール]
      [チェックボックス]
      を選択します。
    2. チェックボックスにカーソルを合わせ、
      Edit
      を選択し、
      ShowClockCheckBox
      と入力します。
  2. チェックボックスの構成:
    1. [プロパティ]
      で、
      [アクティブ]
      [エイリアス]
      {セッション}
      [セッション]
      [ユーザー (Pointer)]
      [ユーザー (Pointed)]
      [UserPersistentSettings]
      [ShowClock]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
    2. [テキスト]
      Show clock
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal