お問い合わせフォームのインターフェイスを作成する
お問い合わせフォームのインターフェイスを作成し、NetLogic と統合します。
- [プロジェクトビュー]で、[UI]を展開します。
- ラベルを作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択して、4 個のラベルを作成します。
- 各ラベルにカーソルを合わせ、を選択し、次を入力して名前を変更します。
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- [ContactForm]を選択し、[プロパティ]で[テキスト]をContact Formに設定します。
- [EmailLabel]を選択し、[プロパティ]で[テキスト]をEmailに設定します。
- [SubjectLabel]を選択し、[プロパティ]で[テキスト]をSubjectに設定します。
- [BodyLabel]を選択し、[プロパティ]で[テキスト]をBodyに設定します。
- テキストボックスを作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択して、3 個のテキストボックスを作成します。
- テキストボックスにカーソルを合わせ、を選択して、次を入力して、テキストボックスの名前を変更します。
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- 送信ボタンを作成:
- [MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ボタンにカーソルを合わせ、を選択し、SendButtonと入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をSendに設定します。
- [イベントビュー]で[MouseClickEvent]を設定し、を選択して、 を選択します。
- 次の間にダイナミックリンクを作成します。
- [replyToAddress]と 。
- [mailSubject]と 。
- [mailBody]と 。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- インターフェイス要素を配置する。

ご質問やご意見