ラベルテキストを設定する NetLogic を開発する

このランタイム NetLogic は、ラベルのテキストを変更します。NetLogic は、MouseClickEvent イベントでトリガーできます。
前提条件
デフォルトの外部コード エディターを設定します。「デフォルトのコード エディターを設定する」を参照してください。
  1. NetLogic を開発するには
  2. [プロジェクトビュー]
    で、
    [NetLogic]
    フォルダーを右クリックし、
    [新規]
    [ランタイム NetLogic]
    を選択します。
  3. NetLogic をダブルクリックします。
    外部コード エディターが開きます。
  4. 既存の
    RuntimeNetLogic1
    クラスを次のコードで置き換えて、NetLogic を編集します。「NetLogic を編集する」を参照してください。
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. コードを保存します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal